This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何在 CCS 10中使用 GBK?

Guru**** 3006740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940278/ccs-tms320f28335-how-to-use-gbk-in-ccs-10

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

 我想在 CCS 中使用 GBK 字符。  我只 想使用 GBK 字符,而不是 UTF-8或 ohters 字符。

我访问了以下链接:

  我尝试将其更改为 GBK、但 C 文件中的中文注释仍然显示乱码字符。

  

我不知道应该从 链接下载哪一个? 如何使用它?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照第一个链接的说明添加了 GBK、如 Ki-soo Lee 的帖子中所示、这对我来说很好。 请确保在首选项页面中选择适当的文件类型、底部窗口将显示属于该类别的文件扩展名、然后单击"更新"和"应用并关闭"。 我使用了 CCS 10.0.0

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此方法很有用。重新导入 CCS 工程后即可解决此问题。