This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA900EVM:CCS 上的闪存编程问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941269/ccs-pga900evm-flash-problem-programming-on-ccs

器件型号:PGA900EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00851

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。 我正在尝试使用  示例 TIDA 00851固件对 PGA900EVM 板进行编程、我已将其编译、我已按照文档 sldU015a 的配置步骤操作、但它给出了错误

"主()在 C:/用户\支持\文档\ 420ma \ PGA900 \ TIDA-00851_Firmware \发行版\ TIDA-00851_Firmware.out 发送器:{3}0x218{4}"下无源可用。


近况如何?


CCS 版本:6.2.0.00050
编译器版本5.0.1

我只需要一个正常工作的示例项目、以便能够测试传感器读数和4-20mA 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    我将此内容转交给有关该特定 TIDA00851固件的专家、以便更好地回答您的问题。

    此致、