This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:[BUG]、位于 ARM 链接器#39;s 搜索文件路径表单中

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941190/ccs-bug-in-arm-linker-s-search-file-path-form

主题中讨论的其他器件:CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 CCS 与 CC3235SF Launchpad 搭配使用、其他地方也可能存在令人烦恼的错误。 我指的是“项目”->“属性”->“生成”->“ARM 链接器”->“搜索文件路径”表单。
尝试删除库或搜索路径条目时出现问题。 当按下"Delete"(删除)图标时、它不会删除所选的图标、而是删除所有条目。 如果您应用更改
然后您丢失了条目、因此它不是数据绑定或列表组件的任何其他问题。 我已在不同的项目中确认此问题。 我在64位 Ubuntu 20.04 VM 上运行 Linux 版本
虽然我确信它是基于 Java 和 Eclipse 的,但问题可能出在所有其他版本中。

谢谢

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    此问题将在12月的 CCSv10.2.0版本中得到解决。  老实说、它似乎是 Linux 特有的。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9678

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! :-)
    我想我现在将在 Windows 分区上安装它。

    此致、
    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前没有 Linux 计算机、但您可以通过单击右下角的"编辑标志"按钮来尝试编辑此处的路径。  这将允许您避免使用 Windows。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John,我将尝试传统方法,虽然这一行很长,但我可以运行内联脚本从文件中获取库和路径:-)

    此致
    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Johes">我目前没有 Linux 计算机、但您可以通过单击右下角的"编辑标志"按钮来尝试编辑此处的路径。 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9678上的解决方法 是:

    [引用]在"工程属性"对话框中、单击"显示高级设置"、然后转至"C/C++编译>设置"、并使用该对话框编辑编译选项。我刚刚尝试在 Linux 下使用 CCS 10.0进行了此项工作、它正常工作。