This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:Code Composer Studio isn#39;t 运行正确的代码

Guru**** 2982040 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940898/ccs-cc3220sf-launchxl-code-composer-studio-isn-t-running-the-correct-code

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

嗨、大家好、

我使用 Code Composer Studio v10.1.0.00010通过板载 XDS 编程器对 CC3220SF Launchpad 进行编程以进行调试。 我还在使用 makefile、这可能与此问题相关。

出于某种原因、当我尝试调试 Code Composer Studio 时、会完全混淆任何代码的位置。 它认为 main 中的第一行是主函数之外的注释、当我单步执行时、它似乎只是经过随机代码行、其中一些甚至是完全空白的。 如果我只是点击"run"、代码似乎不会运行、因为我尝试使用 Saleae 查看 I2C 总线、它不会看到任何事务。 如果我尝试插入一个断点、它会抱怨在该断点存在的地方没有代码。 我不是很确定发生了什么、因为它全天运行得非常好、因此、即使不更改代码或任何其他内容、它也会突然开始执行此操作。

以前我遇到过类似的未解决问题、在这里、仅当我强制执行编译(使用 Ctrl+b)时才编译 makefile。 如果我修改代码然后点击"调试"、则会尝试创建 makefile、但错误地认为没有任何工作要做。 不确定这是否相关、但这是一个更小的问题、因为我仍然可以使用 Ctrl+b 进行编译、但另一个问题完全阻止了我进行调试。 我已经尝试重新启动 code composer、重新启动计算机、并重新安装 code composer、但到目前为止没有任何效果。

如果有任何建议、这也是相当紧急的、因为我在冲刺的尾端、如果没有调试功能、就无法执行任何工作。

提前感谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您是否已禁用编译器设置处的代码优化? 您是否能够毫无问题地调试 CC32xx SDK 示例?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    我意外更改了默认调试配置、导致了问题。 看起来一切都在运行。

    感谢你们的帮助!!

    查尔斯