This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ78350-R1:BQ76930+BQ78350-R1

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941213/compiler-bq78350-r1-bq76930-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的:

    这里有一个新的问题关于BQ7690 Ω+BQ78.50-R1的板子,一个7串的板子,总共做了25块板子,有连续8块都是出现第二串和第三串电压异常。我检查采样部分,如下图的红色框所示,没有发现异常;请帮忙给个建议,可能是哪个地方有问题,导致出现一样的问题。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错、但电压读数看起来好像在器件的其中一个电池或其中一个 VCX 引脚上存在开路连接。 数据表中的表25显示了用于减少电池节数的建议连接方式(适用于少于10节电池的配置)。 确保遵循这些指南。

    此致、

    Matt