This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3354:CCS BareMetal_template_app_AM335x_A8示例

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940842/ccs-am3354-ccs-baremetal_template_app_am335x_a8-example

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件: AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好专家

由于我要使用 BareMetal_app_AM335x_A8示例、因此我进行了一些修改并编译。

但是、自从我对它进行调试后、我遇到了一些问题。

我认为问题可能是我定义的存储器区域有问题、所以我检查.map 文档、  

我不知道运行原点为什么为0x20、因此我检查了 AM335x_DDR.lds、但我不知道如何修改以更改运行原始区域。

是否有人告诉我如何解决这个问题?

此致

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    模板应用程序适用于 BeagleboneBlack 上的 ME OOB。 我已在下面附加了 UART 输出日志。

    我不清楚您对模板应用程序所做的修改。 您是否曾让它在 OOB 工作过?

    我注意到您的.map 文件看起来是使用 TI 编译器生成的。  应使用随 PRSDK 打包的 GCC 编译器为 AM335x A8编译代码(例如、对于 PRSDK 6.3、这是 gcc-arm-no-eabi-7-2018-Q2-update)。

    我已附加我的构建日志和映射文件供您参考。

    此致、
    弗兰克

    e2e.ti.com/.../uart_5F00_output_5F00_log.txt

    e2e.ti.com/.../3302.build_5F00_log.txt

    e2e.ti.com/.../baremetal_5F00_template_5F00_app_5F00_am335x_5F00_a8.map

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让它在 OOB 工作的意思是什么? 我认为我没有使它在 OOB 中工作。

    但是,如果我选择 GNU 7.2.1编译器来编译裸机模板,我会遇到以下错误,  

    我创建了一个简单的 hellowword 项目,我使用 GNU 7.2.1编译该项目,我可以编译该项目,

    但我无法通过 XDS100V3将该项目下载到目标板(AM3354)。 这样的 erroe 消息

    此致

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BeagleboneBlack 是 AM3359、但如果我想在 AM3354上运行裸机模板、我应该修改什么?

    BR  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="cc Shan"[引用用户="cc Shan]"您的意思是什么? 我认为我没有使其正常工作 OOB。

    OOB 表示"开箱即用"。 我能够按照以下说明构建和运行该示例: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/AM335X/rtos/index_examples_demos.html#template-application-workshop

    [引用 user="mc Shan"]但如果我选择 GNU 7.2.1编译器来编译裸机模板,则会出现以下错误 ,

    我在 PRSDK 6.3的以下位置导入了项目规范:processor_sdk_rtos_AM335x_6_03_00_106\demos\rtos_template_app\AM335x\evmAM335x\A8\template_app\BareMetal\baremetal_template_app_am335x_a8_evmAM335X.projectspec

    我能够无任何错误地编译导入的工程。  请检查上述说明以及我与您共享的构建日志。  

    [引用用户="mc Shan"] BeagleboneBlack 是 AM3359,但如果我想在 AM3354上运行裸机模板,我应该修改什么?

    该文档指出 AM335x EVM 支持该示例。  请在此处查看文档: https://www.ti.com/tool/TMDXEVM3358。 根据这些文档、该平台将允许开发 AM3354。

    您的电路板可能与 AM335x EVM (或 BBB)有一些差异。 我无法评论需要为您的电路板更改哪些代码。 这是您需要自行调查的内容。

    请告诉我它是怎么发生的。

    此致、
    弗兰克