This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5726:添加链接文件会自动添加链接器文件 AM57xx_C66.cmd 文件、但 cfg 文件存在

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939400/ccs-am5726-adding-linked-files-automaticly-adds-linker-file-am57xx_c66-cmd-file-but-cfg-file-exist

器件型号:AM5726

工具/软件:Code Composer Studio

每次我将文件添加到项目代码编写器时、都会添加 AM57xx_C66.cmd 文件、然后项目不会编译、但我正在使用 app.cfg、我始终需要"从编译中排除" cmd 文件? 我搜索论坛并搜索项目首选项以关闭此功能。 你可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    [引用 user="Vadim Malinovsky"]每次将文件添加到项目代码编写器时,都会添加 AM57xx_C66.cmd 文件

    为了澄清这一点、每次向项目中添加另一个源文件时、CCS 都会自动添加 AM57xx_C66、cmd 文件?

    我以前没有看到过这种行为。 那么、您的项目中还有其他任何 cmd 文件(除了 SYS/BIOS 生成的文件)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。

    工程中没有其他 cmd 文件、并且工程也使用.cfg 文件、 除了.cfg 文件之外、我不希望还有一个 cmd 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎无法再现这种情况。

    您使用的 CCS 确切版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 这是相当旧的版本。 您是否有机会升级 CCS 版本?

    在任何情况下、我都尝试使用 CCS 7.4.0。 但我仍然无法重现此问题。 该项目使用哪些版本的 xdctools 和 SYS/BIOS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,该项目是 Nimu 的一个分支,我警告说,

    说明资源路径位置类型
    此项目是使用较新版本的 Code Composer Studio - v7.4.0创建的。 建议您升级到 v7.4.0或更高版本的 Code Composer Studio、以确保最佳兼容性。 Nimu_Attempt 项目问题

    但我将其与 CCS 7.2结合使用、让我来检查它是否确实是问题所在。 谢谢。