This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:是否有方法修补编译的二进制文件?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940826/compiler-tms320f28335-is-there-a-way-to-patch-the-compiled-binary-files

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

使用 CCS 创建的.out 文件使用 OFD 实用程序转换为汇编文件。

在汇编文件中、我在中间插入了汇编代码。

在这种情况下、当遇到硬编码的调用指令时、分支可能会出错、因为可执行代码会从插入的器件中推回。

那么、我想知道的是、如何使用插入代码的汇编文件或.out 文件的编译器重新生成.out 文件?
我认为它将用作术语二进制补丁。

我正在尝试将修补后的二进制文件加载到我的 TI 板上。

谢谢、此致

韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han SeungJae 说:
    使用 CCS 创建的.out 文件使用 OFD 实用程序转换为汇编文件。

    我想您是指您使用的是反汇编器 dis2000、而不是 OFD 实用程序 ofd2000。  无法从 OFD 实用程序获取汇编代码。

    您面临的主要问题是、反汇编器仅设计为诊断工具。  输出旨在供程序员查看、而不是由汇编器处理。  我们不会通过汇编反汇编器来测试反汇编器的输出、以查看它是否以某种方式与反汇编的.out 或.obj 文件匹配。   

    在这种情况下、无法向反汇编输出中添加更多代码、然后构建该代码。

    总之、遗憾的是、没有任何方法可以修补已编译的二进制文件。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、George

    韩文