This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:尝试开始调试

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940509/ccs-drv8301-69m-kit-trying-to-get-started-with-debug

器件型号:DRV8301-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

我已经下载了 CCS 并浏览了所有样片和视频。 我尝试做最简单的事情-加载任何一个示例项目并使其运行、以便我可以单步执行代码。 我加载了一个项目并运行了一个构建。 这是成功的。 我在 Resource Explorer 中尝试让它找到它没有找到的测试板。 我键入了 F28069M、它是具有此套件的处理器板、看起来很有作用。 如果我尝试进行调试、它告诉我需要目标配置来运行调试。 CCS 视频显示了一个配置文件夹、但这不在示例项目中。 我尝试运行、它允许我选择一个调试历史记录、然后在其中运行。 它会启动并显示一个新配置-器件调试、但下面有两个条目、分别为德州仪器(TI) XDS100v@ USB 仿真器(断开连接:未知)。 一个用于_0/C28xx、另一个用于0_/CLA_0。 我可以点击每个按钮并选择"Connect"、它会立即显示"Suspended and no symbols are defined"。 我单击加载符号、找不到任何看起来正确的文件。 入门视频显示程序应加载并立即转到主例程、而不是主例程。 我可以点击"Run"、它将移至"Suspended - SW Breakpoint"状态、然后就在那里。  

我单击了每个菜单、查看了我可以找到的所有信息、其中的内容与我看到的内容完全不匹配。 您能否提供一个链接或说明、以实现其中一个示例项目的最简单运行所需的条件? 我是一名经验丰富(不是 TI 的) 软件开发人员、如果我至少可以获得最简单的 Hello World 示例、以便在我从 TI 购买的产品上正确运行、我相信我可以继续操作、但此时发布的所有文档都未正确显示我找到的任何内容 使用软件。  

我使用 的是 Code Composer 的版本:10.1.0.00010。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    查看另一个线程中的图片、看起来调试器已启动、但未加载任何内容。  也就是说、我们似乎会调用一个无工程调试会话已启动。  这是为器件启动调试器但没有关联工程的情况。  启动与工程关联的调试会话后,它将自动加载程序并运行到 main()。

    这里有一个 CCS 基础教程、可帮助您快速入门。  它适用于不同的 C2000器件、但概念适用。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANJXzL69ZqXoHLjas70yCQ__FUz-xrs__LATEST

    我想您的案例是、您创建了一个目标配置文件、并为此启动了调试会话。  如果转到项目的属性、则可以指定要使用的目标连接。  然后、当您选择此项目并单击错误按钮时、它将创建与该项目关联的调试会话。

    尝试注册 Resource Explorer

    展开此处:

    选择此示例

    转到右上角并导入它

    转到项目属性并选择 XDS100v2作为连接

    我收到了使用旧版本编译器创建工程的提示、并询问我是否要切换使用较新版本。  我说是的。

    现在、单击错误按钮。

    您可能可以使用已导入的项目执行此操作。

    我家里没有 F28069M LaunchPad、但这应该可以正常工作。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的帮助,我是在工作的。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  很高兴听到您已启动并正在运行。

    此致、

    John