This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK:无法在 CCS 中导入开箱即用演示(版本:10.1.0.00010)

Guru**** 3009680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939937/ccs-iwr6843isk-not-able-to-import-out-of-the-box-demo-in-ccs-version-10-1-0-00010

器件型号:IWR6843ISK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用  的是 IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST。 我想使用 Code Composer Studio 运行开箱即用演示。

CCS (版本:10.1.0.00010)

SDK 版本 MMWAVE_SDK_03_04_00_03

Windows 10 Maschine x64

问题是我无法下载或导入项目。 我甚至在 CCS 中也看不到该图标。

这是屏幕保护程序。 在屏幕截图中、右侧的红色标记部分在 CCS 中找不到。

有人能告诉我问题在哪里? 是否存在软件的某些版本问题?

此致、

Nazmul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请确认以下内容:

    您是否能够找到属于工业工具箱一部分的.project 规范文件。

    如果您能够在 CCS 上看到"导入"按钮、请浏览以上文件并加载它们

    UG 中的步骤显示了如何执行上述操作。

    请告诉我们 、以帮助您进一步努力。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请确认以下内容:

    您是否能够找到属于工业工具箱一部分的.project 规范文件。

    如果您能够在 CCS 上看到"导入"按钮、请浏览以上文件并加载它们

    UG 中的步骤显示了如何执行上述操作。

    请告诉我们 、以帮助您进一步努力。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Vaibhav、

    是的、我可以找到.projectspec 文件。 我认为您是指下图中显示的该文件。

    我无法在 CCS 上看到任何导入按钮。 但是、仅对于云端演示、我可以看到导入选项、但当我单击导入按钮时、它会显示错误。

    与此68xx ISK 一样-毫米波 SDK 演示、我看不到任何导入选项。

    我正在等待您的回复。

    此致、

    Nazmul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nazmul、

    请参阅以下主题:

    [常见问题解答] CCS/AWR1642BOOST:无法从 Resource Explorer 中的 Industrial Toolbox 加载开箱即用演示

    特别是 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/905010/3348005#3348005

    上述方法也适用于 CCS10。 此外、请确保您的 Windows 机器上安装了所需的毫米波 SDK。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    感谢你的答复。 我已经解决了这个问题。 是的、我安装了上述 SDK 的正确版本。

    让其他人知道如何解决问题、

    我在资源管理器中找不到任何导入按钮。 然后、我安装 了演示文档中推荐的另一个版本(8.3.1)。 但这里也有相同的问题(没有导入按钮)。 然后尝试从 Project->Import CCS project 导入项目。 它可以导入项目。 构建也成功。

    我认为 CCS 在这个导入按钮上有一些问题。

    无论如何、我尝试使用 CCS 版本10以相同的方式导入项目。 但它提供了一些消息。

     我不明白为什么会生成此消息、因为 TI 文件夹中提供了 xdctools_3_50_08_24_core 版本。 在另一台 PC 上、它给出了相同的消息、但对于 BIOS 版本。

    解决方案:转至窗口(选项卡)->首选项->产品,然后按刷新按钮并安装推荐的库。 重新启动 CCS、导入工程并编译它。 构建成功。

    此致、

    Nazmul