This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320C6748-HIREL:SM320C6748-HIREL

Guru**** 3012950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940203/ccs-sm320c6748-hirel-sm320c6748-hirel

器件型号:SM320C6748-HIREL

工具/软件:Code Composer Studio

我对 C6748灵活平台开发(作为系统的中间层)有疑问、

C6748的源代码由 CCS 编译到一个完整的包(.tgz 文件)中。

如果我们将 C6748的源代码(内核)分解为一些子函数(例如、将数学工具分解为.dll)并提供函数调用

以便其他开发人员可以编写应用程序。

最后、编译器能否将这些文件打包到完整的.tgz 文件中?  

CCS 是否可以将上述情形合并到可执行文件中? (XE2的主程序、函数.dll/.lib/...、其他 C++应用程序)

谢谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="user1551849"] CCS 将 C6748的源代码编译到完整的包(.tgz 文件)中。[/quot]

    我对上述评论感到困惑。 这是如何实现的? CCS 默认不执行此操作。 是否有生成 tgz 文件的编译后处理步骤?  

    谢谢

    Ki