This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:DM-6446 CCS Studio 问题

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940648/ccs-dm-6446-ccs-studio-issue

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我目前正在使用 DM-6446参考板、我正在构建 NAND 闪存和 EMMAC 的测试用例。我已经完成了 UART、I2C、但在执行 NAND 闪存和 EMMAC 时、我遇到了错误。 我将在下面写下这些错误、请勿必要。

(适用于 NANDFLASH)

#1965无法打开源文件"stdio.h" -我已经添加了路径、但仍然遇到相同的错误、您能帮我解决所有问题

gmake:***[main.obj]错误1.

(用于 EMMAC)

未解析的符号 EMAC_TEST、首先在./main.obj 中引用

2.gmake[1]:***[EMAC.OUT]错误1.

3.gmake:***[全部]错误2.

4.#10234-D 未解析的符号仍然存在

5.#10010链接期间遇到错误;未构建"emac.out"

 

我也包括了路径、但仍然遇到相同的问题

 

 

正在等待您回复

提前感谢

Shubham