This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/IWR6843AOP:如何在使用 IWR6843实现车辆占用检测时修改源代码

Guru**** 3012130 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, AWR1642, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940204/compiler-iwr6843aop-how-to-modify-the-source-code-when-i-use-iwr6843-to-realize-vehicle-occupation-detection

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: AWR1642、 IWR6843ISK

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

我曾尝试 利用 IWR6843AOP 来实现电堆占位检测。

但众所周知、CCS 中运行的演示源代码适用于 IWR6843ISK 或 AWR1642。 IWR6843ISK 和 AOP 之间的天线几何形状不同、因此会产生不同的虚拟阵列。

我想就如何修改源代码提供一些建议吗?

非常感谢你的帮助。

期待您的回复。

此致。

简

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在本周结束时再次检查汽车工具箱? 应尽快发布支持或 AOP 天线的新更新您可以修改源代码、但更新附带了更改、以支持在车顶安装类型位置使用 AOP 进行检测。

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amanda:

    非常感谢您的回复。

    我想在本周结束时查看汽车工具箱。

    此致。

    简