This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:在 MAC 10.15.6上安装 CC10.1.0时出错

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940030/ccs-cc2640r2f-error-installing-cc10-1-0-on-a-mac-10-15-6

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

尝试在 Mac 上安装 CC 时收到两条消息

和第二个

提供什么?  告诉我 XDCtools 是强制性的、但软件包不可用????? 太棒了!!!

以及为什么安装上述 ARM 工具时出现错误??? 这些东西应该安装时不会出现错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我可以重现同样的问题。  如果我单击错误链接、它会为我提供更多详细信息。  看起来它可以下载软件包、但在查找提取的内容时遇到问题。

    我将跟进我们的 Resource Explorer 团队、了解情况。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、SDK 本身将正确安装。  建议的编译器安装失败。  作为一种权变措施、您可以转到 Help -> Install Code Generation Compiler Tools 来下载18.12.x 编译器。  然后选择18.12.x 编译器。   

    此致、

    John