This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:尝试描述示例测试项目

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938499/ccs-drv8301-69m-kit-trying-to-descriptions-of-the-sample-test-projects

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 C2000WARE、 controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

TI 文献宣称、Code Composer Studio 提供的样片可与每个开发套件配合使用。 我找到了示例项目的列表、但我无法在哪里找到每个示例的说明。 有人能给我介绍一下这些实验中的每一个吗? 我们正在尝试找到一个基本示例、使我们能够使用 FOC 旋转电机、并实现一个简单的串行接口、从而为该功能提供速度、扭矩等控制 GUI 非常有用、但我们需要访问实现某些代码函数的难度。 TI 广告说、有许多封装的解决方案、似乎说它们位于 Motorware 应用程序中。 我们发现很难有一个开端、因为在许多情况下、该文档已有几年历史、并且似乎无法跟踪我们正在下载的内容。

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看下面有关使用 C2000进行电机控制的链接。  您可以在支持软件中找到相关的开发套件。

    https://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/applications/motor-control.html

    如果您想将 motorWare 中的 instaSPIN-FOC 用于电机驱动、只需遵循实验指南、即可使用 CCS 或 GUI 运行实验项目、这些项目应非常容易地在 TI EVM 套件上旋转电机。

    您可以在 motorWare 中的文件夹(\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs)中找到实验指南。

    MotorControlSKD 是用于电机控制的最新软件、支持在较新的 C2000器件上运行 InstaSPIN-FOC 和传感 FOC。

    您可以在文件夹(\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_)中找到实验指南 \solutions\common\sensorless_foc\docs\labs)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这为我提供了一些方向。 我从您上面说的内容中了解到、Motorware 开发方法是一种较旧的方法、而 C2000是较新的方法-我是对的吗? 我购买的开发套件是 DRV8301-69M-KIT。 我在 C2000文档中看不到这项功能的支持。 是否有使用 C2000实现这一目标的方法。 您可以看到、我对启动非常困惑、我真的需要一些方向。 我们应该从较新版本的 InstaSPIN 开发板开始吗? 我不清楚 C2000、controlSUITE 和 CCS 之间的区别是什么。 您能给我一些指导吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面提到的链接或下面的链接应该包含 controlSUITE、motorWare 和电机控制 SDK 的详细说明。  

    www.ti.com/.../design-development.html

    CCS 是一种支持 C2000控制器的集成开发环境(IDE)。

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    您可能会在购买 DRV8301-69M-KIT 后继续使用 MotorWare

    下载 Motorware 、该软件包含许多示例项目以支持此套件、并按照实验指南了解这些实验项目。

    http://www.ti.com/tool/motorware

    安装 MotorWare 后、请在以下文件夹中找到 InstaSPIN 实验指南。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs