This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:构建 CCS3.1项目

Guru**** 3004390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/940116/ccs-tms320c6713b-build-ccs3-1-project

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

我们有一款基于 C6713的产品需要进行错误修复。 最后使用 CCS3.1成功构建了该项目。  

遗憾的是、TI 网站上没有 CCS 3.1可供下载。  

我已经尝试使用 CCS3.3构建代码、但没有成功。 从 CCS3.1到 CCS3.3的初始项目转换-从 cdb 到 tcf 的转换没有任何影响、除非 CSLNAME 文件中已记录不再存在警告、如 cdb2tcf.log 文件中所示。 编译顺利进行。 但是、我最终会遇到大量未解析的符号链接器错误。 我已经尝试链接各种库、但没有成功。 csl6713.lib、 dsk6713bsl.lib 等

在我的 wits 末尾。 显然、这里有一条巨大的学习曲线、可以将项目从 CCS 3.1转换为更新的工具链、以确保一切正常运行。  

可以获得 Code Composer Studio 3.1的副本吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题现已解决。 请忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您解决了该问题。 感谢您的更新