This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:是否有任何更新来修复函数自动注释问题?

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/937607/ccs-is-there-any-update-to-fix-function-auto-commenting-issue

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

在相关案例中是否有任何更新? (自动注释对功能无效)

我使用 CCS  版本:10.1.0.00010 (这是我想的最新版本)。 在创建新文件时自动批注有效、但仍不适用于函数。 这将是非常有用和高度受赞赏的功能、因为它将使 Doxygen 元数据放置更简单、更快。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾。 否 我们依赖于 Eclipse 社区的修复程序、到目前为止、在这方面还没有取得任何进展 如果没有该修复、我们无法在 CCS 中解决该问题。 抱歉。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的快速回答。 我可以在默认模板的某个位置进行修改吗? 因为默认模板是在我尝试自动完成注释时插入的。 也许这可能是一种变通办法...

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了一些挖掘、但尚未找到解决此问题的好方法。