This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:CCS7.4突然中断/移植到 CCS10

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939253/ccs-launchxl-cc2640r2-ccs7-4-suddenly-broken-porting-to-ccs10

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

第一部分

我使用 CCS 7.4.0已经有一段时间了、并且有几个项目构建在同一个项目下。 第二天晚上、我尝试启动 CCS 7.4.0、但我收到了一条消息:

"发生错误。 请参阅日志文件..... "(文件如下)。 然后、CCS 将无法启动。 以前从未遇到过这个问题。 没有任何变化

第二部分

早在我安装 CCS 10.1.0时 、当我尝试构建在 CCS 7.4.0下编译的工程时、我会收到许多错误。 我需要做些什么才能使我之前的 CCS7.4项目与 CCS10配合使用? 我搜索了16.9.6LTS 编译器(用于我的 CCS 7.4工程)、但运气不佳。 还需要 XDCTools 3.5.4.43_Core。

如果我不想更改任何内容,只想使用所有 CCS 10.1资源,该怎么办?

谢谢、

= === = ===== ===== =====

!会议202020-09-09 14:59:02.159 ----------------------
Eclipse.buildId=4.6.0.I201606-1100
java.version=1.8.0_112
java.vendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:OS=Win32、ARCH=x86、WS=Win32、NL=en_US
框架参数: -product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数: -OS Win32 -ws Win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product

!entry org.eclipse.OSGi 4 0 202020-09-09 14:59:03.806
!消息应用程序错误
!堆栈1
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
   在 java.lang.System.arraycopy (本机方法)
   在 java.util.Arrays 中。copyOfRange (Arras.java:3485)
   在 java.util.Arrays 中。copyOfRange (Arras.java:3441)
   org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.lambda$7(ChooseWorkspaceDialog.java:380)
   在 java.util.stream.ReferencePipelin$3$1.Accept(ReferencePipeline.java:193)
   网址为 java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining (ArrayList.java:1374)
   在 java.util.stream.AbstractPipelin.copyinto (AbstractPipelin.java:481)
   位于 java.util.stream.AbstractPipelin.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:471)
   在 java.util.stream.ReduceOps$ReduceOps.evalateSequential (ReduceOps.java:708)
   在 java.util.stream.AbstractPipelina.evaluate (AbstractPipeline.java:234)
   在 java.util.stream.ReferencePipeline.Collect (ReferencePipeline.java:499)
   org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.createUniqueWorkspaceNameMap(ChooseWorkspaceDialog.java:382)
   org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.createRecentWorkspacesComposite(ChooseWorkspaceDialog.java:325)
   org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.createDialogArea(ChooseWorkspaceDialog.java:176)
   在 org.eclipse.jface.Dialogs.TitleAreaDialog.createContents(TitleAreaDialog.Java:158)
   在 org.eclipse.jface.window.window.create(window.java:426)
   在 org.eclipse.jface.dialog.dialog.create(dialog.java:1095)
   在 org.eclipse.jface.window.window.open(window.java:783)
   org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.prompt(ChooseWorkspaceDialog.java:114)
   org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.promptForWorkspace(IDEApplication.java:342)
   org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.checkInstanceLocation(IDEApplication.java:261)
   org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:128)
   org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
   sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:673)
   在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:610)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1519)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    [引用用户="James Whites"]

    第二天晚上、我尝试启动 CCS 7.4.0、但我收到了一条消息:

    "发生错误。 请参阅日志文件..... "(文件如下)。 然后、CCS 将无法启动。 以前从未遇到过这个问题。 没有任何变化

    [/报价]

    如果您仍然安装了7.4.0 (并且仍然有兴趣使用它)、您可以尝试 清理 正在使用的工作区文件夹吗?  

    [引用用户="James Whites"]当我尝试构建在 CCS 7.4.0下编译的项目时、我会收到许多错误。

    您实际上是否从编译器/链接器中获得了任何构建错误? 或者,您是否只收到您发布的 Java 异常错误?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    对于'Part I'、我只得到 Java 错误、因为 CCS 7.4在生成日志文件后甚至不会启动。

    出于"第 II 部分"的原因、当我使用 CCS 10编译某些 CCS 7.4工程时、其中一些工程缺少文件。 使用编译器生成的错误消息、我能够在硬盘驱动器上进行"搜索"、整理丢失文件的副本、并将其放入相应的工作区/项目文件夹中。 不确定如何解释这个。

    一切都更好。 谢谢。

    Jim

    P.S. 我想我将删除 CCS 7.4