This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:CCS:GEL 表达式弹出窗口、CCS 卡住

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938893/ccs-tms320f28335-ccs-gel-expression-pop-up-and-the-ccs-gets-stuck

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在运行 CCS v10.0并使用 F28335实验套件来控制我的电路。 当我的电路的输入电压变得更高时、GEL 表达式将弹出、CCS 将卡住。 您能给我一些解决此问题的建议吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Hao WEn"]当我的电路的输入电压变得更高时,GEL 表达式将弹出,CCS 将卡住[/quot]

    如果输入电压较低、是否不会发生此误差? 如果是这种情况,则当输入电压较高时,OnTargetConnect()回调中可能有一些操作失败。

    谢谢

    Ki