This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:使用 CC10创建和调试新电路板。

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939247/ccs-cc1352r-creating-and-debugging-a-new-board-using-cc10

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

以前、我的公司使用 CC 7.4.0对我们的电路板进行编程。

我们正在尝试升级到 CC 10。  

作为起点、我们正在尝试在电路板上执行一个"hello world"程序。

步骤:

1.从 CC10导入 SDK 中的示例项目: "simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35"。  导入"uartecho_CC1352R1_LAUNCHXL_nortos_ccs"

2.然后修改 vImpulse2.syscfg 以确保 LED 设置为我的引脚、并且 UART 设置正确。

3、我构建项目

4.按"Debug"按钮

5、重建后、弹出窗口、提示正在构建项目

以下是我的控制台输出:

Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。

和


****为项目 uartecho_CC1352R1_LAUNCHXL_nortos_ccs 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

gmake[1]:'uartecho_CC1352R1_LAUNCHXL_nortos_ccs.out'是最新的。

****构建完成****

系统不会在 main 停止、我无法暂停调试。 只住了一个地方

我在这方面工作了几天、但我的想法已经用完了。 您对使该工作发挥作用有哪些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="JCrash29V">系统不会在 main 停止、我无法暂停调试。 仅停止。[/报价]

    如果您使用的是 LaunchPad、您使用的是 LaunchPad 的修订版? 它应位于板底部的贴纸上。

    此外、如果无法暂停调试器、则可能没有正确的调试上下文。 发生这种情况时、如果 CCS IDE 出现问题、您能否提供屏幕截图?

    谢谢

    Ki