This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM642:TMS320DM642

Guru**** 3013130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939441/ccs-tms320dm642-tms320dm642

器件型号:TMS320DM642

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我需要打开、编辑和编译一个用 CCS 版本2开发的旧 CCS 项目。

TI 不提供此版本供下载。

请听我说。

我尝试使用 CCS 版本3.3白金版、但我遇到了一些编译器问题。

详细说明链接失败、出现以下错误:USER_msg_api.c:133:内部错误#99924:(pfwrite 仅写入0个元素;请求1个)。

我更喜欢使用相同的 CCS 版本2来修改我的旧工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    您以前是否有 CCSv2的副本?

    哪个版本的 CCS2?  有许多 v2版本:2.00、2.00.02、2.00.03、2.10、2.12、 2.20、2.20.18、2.21。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我的项目已有8年以上。

    我不知道具体版本、但*。pjt 文件报告版本2.0。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是 pjt 文件格式的版本。  我将开始私人对话、我们可以尝试为您设置正确的 CCSv2。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在离线讨论中、由于项目中的 DSP/BIOS 5用户不会与 CCSv2一起使用、这个项目看起来是针对 CCSv3.x 的。  现在、我们需要弄清楚在使用 CCSv3.3时、在构建过程中会导致错误的原因。

    USER_msg_API.c:133:内部错误#99924:(pfwrite 只写入0个元素;请求1个元素)。

    将在编译器专家中循环以提供帮助。

    此致、

    John