This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio 中的 ARM 编译器

Guru**** 3004490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/937811/ccs-arm-compiler-in-code-compose-studio

工具/软件:Code Composer Studio

我们计划在项目中从 CCS6迁移到10。 我们正在研究 CCS6至 CCS10之间使用的 ARM 编译器工具链、并希望了解工具链中的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要更改编译器版本。  请参阅文章 编译器安装和选择。  也就是说、编译器的版本越晚越好。   

    为此...

    [引用 user="Sundara Narasimhan Kalattur"]需要了解工具链中的差异。[/quot]

    请参阅文章 编译器版本号及其含义。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    如果我们迁移到 CCS10.x 版本、我们是否仍然可以使用较旧版本的编译器? 如果是、是否需要遵循任何程序?

    此致

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sundara Narasimhan Kalattur"]如果迁移到 CCS10.x 版本,我们是否仍能使用较旧版本的编译器?[/quot]

    是的

    [引述 user ="Sundara Narasimhan Kalattur"]是否需要遵循任何程序?

    请参阅文章 编译器安装和选择。  

    谢谢、此致、

    乔治