This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:"Load Program"在创建目标配置和调试配置文件后、不是 Code Composer v 10.0下的选项

Guru**** 3013060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939448/ccs-tms320f28069-load-program-is-not-an-option-under-code-composer-v-10-0-after-creating-a-target-configuration-and-debug-configuration-file

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在关注第7章- Code Composers 用户指南的调试概述。

我的基于 C2000的工程旨在从命令行上的 Makefile 进行构建(目前已经实现)、因此我只需要 Code Composer 即可加载和调试/单步执行程序/

根据用户指南的第7章-创建目标配置文件(我有)并验证与 Launchpad 演示板的测试连接性(我也有)就足够了。 我还需要

 Code Composer 下的调试配置设置。 完成所有这些操作后-运行菜单程序加载/调试选项呈灰色显示

请参阅附加的图片