Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, MMWAVE-SDK, UNIFLASH, CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK、 UNIFLASH、 CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我想使用 IWR1443Boost 运行以下演示。
e2e.ti.com/.../vitalSignsLab_5F00_xwr1443_5F00_DevelopersGuide.pdf
当我在 CCS 中运行程序时、它看起来不像:
实际上、它就像这样。
[Cortex_R4_0]
调试:启动生命体征测量演示
(小部分
调试:启动初始化任务
调试:HWA 已初始化
调试:EDMA 实例0已初始化
调试:UART 实例@080099a0已成功打开
调试:UART 实例@080099ac 已成功打开
调试:毫米波控制初始化成功
调试:毫米波控制同步成功
调试:CLI 可用
HWA 实例@08000ef0已成功打开
EDMA 实例@0001d294 已成功打开
ADCBUF 实例(0)@0800ac08 已成功打开
上面没有三个。
如果我继续启动 VitalSignsRadar_Demo、结果如下。
即使在如图所示的启动之后也没有出现波形。
此时、CCS 的控制台屏幕上将显示以下内容。
我想知道这个问题。
顺便说一下、
这些版本为 MMWAVE-SDK 02_01_00_04、CCStudio 8.3.1、UNIFLASH_6.1.0。
不包含 XDS 仿真软件(EMUPack)。
此外、我还没有安装 crc.pm 和 Perl、因为我不知道如何下载它们。
我使用的是 MMWAVE_INDUSIAL_toolbox_4_4_1。