This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:Linux 上的 XGCONF

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939532/ccs-tm4c1294ncpdt-xgconf-on-linux

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/792003 又名 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9342?的状态是什么该错误报告包含"修复版本:CCS_9.2.0 "。 这是一个里程碑还是一个声明(Jira 不告诉谁在何时以及为什么编辑了此文件)。如果 Linux 报告上的安装版本高于8.3/9.0.1、是否有任何人的安装版本仍不能修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan。

    该错误应在 CCS 9.2.0中修复。

    [引用 user="Stefan Tauner38"]如果 Linux 报告上的安装版本高于8.3/9.0.1,是否仍无法修复此问题?

    我在 CCS 10.1.0中尝试过这种方法、但不会出现此问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]错误应在 CCS 9.2.0中修复。

    我弄错了。 CCS 9.3.0中对其进行了修复。

    错误报告状态已相应更新。

    很抱歉造成混淆

    Ki