This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:无法在 CCS10.1.0中加载测试驱动程序项目

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938242/ccs-awr1843boost-unable-to-load-test-driver-project-in-ccs10-1-0

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

   我无法在 CCS 10.1.0中导入毫米波 SDK 3.4的测试驱动程序项目。根据您之前的常见问题解答、我尝试了所有操作、但无法导入。

请找到以下图片:-

 

请尽快帮助我。请查找 Canfd.zip.e2e.ti.com/.../canfd.7z 的附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的 canfd.7z 中的工程不是 CCS 工程。 有一个 makefile 文件、因此我假设该工程应在 CCS IDE 之外编译。我将把此线程移到器件论坛。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket、您好!

    CCS 工程不适用于驱动程序或驱动程序测试应用程序。

    但是、您可以使用 makefile 来编译工程、也可以使用端口 MMW 演示 CCS 工程来进行驱动程序测试应用。

     https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHggQGbWR1hnlpFCdTprgg__VLyFKFf__LATEST

     

    此致、

    Jitendra