This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:警告:键入函数"sysctl_getClock"隐式声明

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938664/ccs-tms320f28388d-warning-type-function-sysctl_getclock-declared-implicitly

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI

通常我知道如何 "隐式"做,但这次似乎看不出。

我正在使用 driverlib/sysctl.c 中的函数"sysctl_getClock"、但它只是不知道如何找到它。

我添加了  

#include "sysctl.h" 

包含路径为"C:\ti\c2000\C2000Ware_3_02_00_00\driverlib\f2838x\driverlib_cm"、位于包含选项中。

 当 SYSCTL_getClock 被标记时、我可以按 F3键、它会跳转到 sysctl.h 中的位置

请提供帮助

此致
Asbjørn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asbjørn、

    您能告诉我您正在编译的特定示例吗? 看起来 driverlib 可能未包含在 CCS 项目中、因此您会看到这种行为。

    此致

    Siddharth