This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2HG:当我使用新摄像头执行 TIdl 时、屏幕显示水平线、屏幕上下跳。

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938929/compiler-tda2hg-the-screen-displays-horizontal-lines-and-the-screen-jumps-up-and-down-when-i-use-a-new-camera-to-do-tidl

器件型号:TDA2HG

工具/软件:TI C/C++编译器

首先、我可以正常使用 vsdk_03.06在 RTOS 上使用 TIdl。

但是、当我更换新摄像头时 、屏幕将显示水平线、屏幕将上下跳。

如下所示:

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20200909_5F00_103626.mp4

那么、可能是什么原因呢?

祝你一切顺利

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试其他摄像头用例吗? 让我了解另一个用例中的显示行为

    我能知道这两个摄像头之间的区别吗?

    您是否对第二个摄像头执行了代码更改以运行用例?

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我已经解决了问题。

    谢谢、  

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!