This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5994:未检测到电路板

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938805/ccs-msp-exp430fr5994-board-not-detected

器件型号:MSP-EXP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

在我的 Windows 10计算机上首次安装 CCS 10.1.0后、我遇到了问题。 当我尝试检测电路板时、我收到以下错误消息: {"msg":"COM6:无法为器件加电。"、"名称":"COM6"、"类型":"需要更新"}。 该板通过 USB 电缆连接、LED 指示它正在接收电源。 在器件管理器上、插入器件后、我看到两个 COM 端口处于活动状态:MSP 应用 UART1 (COM5)和 MSPDebug Interface (COM6)

是否有任何关于如何从此处继续的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否能够使用 launchpad 启动 CCS 调试会话?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我通过手动查找合适的示例、尝试将其加载到电路板、并按照更新开发板上固件的步骤来解决此问题。

    谢谢!

    Chris