This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 版本10.0 XDS560有助于通过 TestStand /LV 进行连接

Guru**** 3006590 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939188/ccs-ccs-ver-10-0-xds560-help-to-connect-through-teststand-lv

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我尝试使用 CCS 10.0版通过 Teststand/LV 连接 XDS560仿真器。

这是在 CCS setup.vi 之后运行"Open Port.vi"时出现的错误(未显示错误)。

ccs.lvlib:读取 Response.vi:6160005
失败 0 // com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:无法打开会话。 未找到匹配的设备。

用于连接的端口是什么? 我现在使用了端口1444。

未找到匹配器件的含义是什么?

我如何知道内核#连接到了? 我最初需要连接到主内核、然后唤醒另一个内核。

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    最好直接联系 NI 支持、以解决特定于其工具的问题。

    谢谢

    Ki