This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM6446:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938236/ccs-tms320dm6446-code-composer-studio-forum

器件型号:TMS320DM6446

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

    在构建 GPIO 驱动程序时遇到以下错误。我尝试 使用 TI 论坛提供的解决方案解决问题我连接了我尝试过的链接、但无法解决该错误。请让我通过任何其他方法解决 以下问题。

错误:-

gmake.1]:***[GPIO_DONE.out]错误1.
gmake:***[全部]错误2.
#24044-D 无可匹敌--end-group 选项(缺少--start-group)。

我遵循的链接:- https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/890683 。

感谢大家的进步.

注意事项

Anurag  

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    您是否确实禁用了--end-group 选项? 如果是,请在项目文件夹中提供三个.*项目文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       感谢您的回答。  禁用--end-group 选项后,出现以下错误。

    未解析的符号 DAVINCIEVM_init、首先在./main.obj UART C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 CSL_uartOpen、首先在./davincievm_uart.obj UART C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 CSL_uartInit、首先在./davincievm_uart.obj UART C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 CSL_uartHwSetup、首先在./davincievm_uart.obj UART C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 CSL_uartHwControl、首先在./davincievm_uart.obj UART C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 CSL_uartClose、首先在./davincievm_uart.obj UART C/C++ problem 中引用
    gmake[1]:***[UART.OUT]错误1 UART C/C++问题
    gmake:***[All]错误2 UART C/C++问题
    #10234-D 未解析的符号仍然存在 UART C/C++问题
    #10010链接期间遇到错误;"UART.OUT"未构建 UART C/C++问题


    您是否会告诉我项目文件夹中的文件名、因为文件太多了。

    谢谢  

    Anurag

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag Gupta1 说:
    您是否会告诉我项目文件夹中的文件名,因为文件太多了。

    我不再需要这些。 您的新错误是常见的链接器错误。 有关错误及其解决方法的说明、请参阅以下链接:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#error-10234-d-unresolved-symbols-remain

    谢谢

    Ki