This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4372:SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY

Guru**** 3013130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/936847/ccs-am4372-sc_err_xds110_target_supply

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 Linux 中的 XDS110和 CCS 10.1连接到基于 AM4373的电路板。

尝试连接到目标时、我始终会收到 SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY 错误。 VTref 上的电压为3.3V、引脚4和8连接到 GND。 目标运行在外部电源上、因此我选择了"目标供电"。

我不理解的是、对于 software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 、如果目标是由探头供电、则会显示错误?!

有什么想法我可以尝试什么? 调试器和目标之间连接了以下引脚:TDS、TDI、VTref、TDO、RTCK、 TCK、NCRST、TRST、2x GND。

和配置屏幕截图以及连接测试输出。

谢谢大家、此致
Peter

























[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafilevil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


--- [打印电路板配置路径名]---------------

/home/phoyer/.ti/ccs1010/0/0/BrdDat/testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'libjioxds110.so'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'20:44:54'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-267'(0xfffef5)。
标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。

说明:
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查指定
电压电平的目标 JTAG 连接和/或连接设置。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0] 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    [引用用户="Peter Hoyer"]我不理解的是 ,对于 software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 错误,如果目标是由探头供电的,它就会显示出来?!

    是的、我同意、该文档与您的设置相矛盾。 我唯一能想到的是目标没有获得适当(或足够)的功率。 您能否确认情况并非如此? 断开调试器后、目标是否按预期运行?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的快速反馈。 最后、问题是 Segger TI-20-CTI 适配器。 尽管我正确映射了所有引脚、但出于某种原因、此适配器连接所有 GND 引脚这一事实似乎会产生影响。 使用自制电缆时、工作正常。

    此致
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您解决了问题、并感谢您的更新!

    Ki