This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:如何配置 UART RXD 和 TXD 引脚?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938987/ccs-launchxl-cc1312r1-how-to-configure-uart-rxd-and-txd-pins

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

我将 LAUNCHXL-CC1312R1开发板用作定制板(CC1312R1)的外部调试器、问题是我无法配置 UART 引脚、并且无法在终端上看到任何内容。  

我正在使用来自 TI15_4Stack 的协处理器示例。  

那么、如何配置 UART 引脚、应该使用哪种 UART?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pooja、

    您使用的是哪个版本的 SimpleLink CC13x2和 CC26x2 SDK?

    您正在使用什么 IDE? (CCS/IAR)

    默认 情况 下、LAUNCHXL-CC1312R1上的 UART 引脚标记为 RXD<<和 TXD>>。 您可以在 LaunchPad 快速入门指南中找到它们:

    如果要使用不同的引脚、可以在 SysConfig 中配置引脚。