This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2407A:需要评估 CCS V3

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938852/ccs-tms320lf2407a-need-to-evaluate-ccs-v3

器件型号:TMS320LF2407A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们需要在使用 TMS320LF2407A 的现场调试传统系统。  我的理解是、CCS V3是支持此器件的最后一个版本。

如何下载 CCS V3的评估以确保它能为我们完成工作(在可能购买之前)?

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    遗憾的是、我们没有适用于24x 的 CCSv3.3评估版本。

    系统最初是由贵公司还是其他人开发的?  如果它最初是由贵公司开发的、那么此时就会购买许可证。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在刚刚进入、因此我们没有许可证。  

    我们不愿意购买许可证、以防它是错误的工具或无法按预期工作。    是否有办法获得临时许可证?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    为您提供服务的公司是否拥有可转让的许可证?

    此软件没有临时许可证。  基本上、我们在分发旧工具集时支付了一笔与该旧工具集相关的版税、这就是我们为其收费的原因。  较新版本的 Code Composer Studio (该版本不包含受版税制约的项目)不会产生许可证费用。  遗憾的是、较新版本不支持24x。

    如果您需要通过 JTAG 连接到24x 系统并调试应用程序的方法、则需要 XDS510 JTAG 调试器和用于 C2000的 CCSv3.3。

    此致、

    John