This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320VC33-EP:与 VC33处理器通信所需的 CC 版本和 Blackhawk 驱动程序

Guru**** 3013270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938024/ccs-sm320vc33-ep-cc-version-needed-and-blackhawk-driver-to-communicate-to-vc33-processor

器件型号:SM320VC33-EP

工具/软件:Code Composer Studio

我们有一台旧计算机、HD 出现故障、我们正在尝试连接或连接 Blackhawk usb560M 仿真器。

我无法安装 Code Composer 和 USB560M 驱动程序的版本。   当我们安装下面的版本时、驱动程序会安装、安装程序会接受它、但当 CC 尝试打开时、它会显示它不兼容。 我还尝试过站点上列出的较新的 CCSv3.3、因为它支持 VC33处理器、但该设置甚至不允许为 VC33部件使用 usb560M 驱动程序。   有什么建议吗?

 Code composer CC'C3x-'C4x

 组件   版本             公司

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

集成开发环境  4.10.36 德州仪器(TI)

电路板修订版本 00.00.00

目标器件修订  版本00.00.00

器件驱动程序修订  版本00.00.00               

 

Code Composer Studio 设置

版本4.10

构建36.

 

Blackhawk

USB560M 仿真器

硬件版本03-6512-1140-C822、SPI24

固件版本3.02 (R2)、2011年11月18日11:30:32

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    任何版本的 Code Composer Studio (CCS)都不支持 C3x。 您需要转到早于 CCS 的旧 Code Composer (不带"Studio")(CC)行、以查找支持 C3x 的版本。 CC v4.10.36 CCS v1.0之前的日期。

    我不记得支持旧 CC 产品的 Blackhawk 560M。 他们 的网页上的信息 仅可追溯到 CCS v2.2、并未将 C3x 作为他们支持的器件之一。

    您是否确定曾经有过一个使用 BH 560m 和 C3x 的环境?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们确信它可以正常工作、这是我们唯一的仿真器、但我不确定是否为 Blackhawk 安装了驱动程序。  我们拥有不带 Studio 的 Code Composer、"code composer CC'C3x-'C4x、 4.10.36" 、支持处理器。  我将等待 Blackhawk 的回复、看看他们对驾驶员的评价。  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随时向我们发布。 我很惊讶、560M 支持旧的 CC 工具、因为它是在 CC 被淘汰后发布的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现他们 的旧 PC 上还安装了 PCI XDS-510卡、这就是他们必须使用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、旧 PCI XDS510卡支持器件和旧 CC:

    https://www.blackhawk-dsp.com/support/ccs-downloads#BH-PCI-510