This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:版本:10.0.00010

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938490/ccs-codecomposer-version-10-0-0-00010

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个包含多个编译配置和两个目标配置文件(*。ccxml)的工程

 

是否有将目标配置文件映射到特定构建配置的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    这样做的理想方法是在项目中有多个.ccxmls、并且只需通过构建配置将它们排除在外。  不过、这并不能达到目的。   

    另一种选择是间接地这样做。  其中、您会将编译输出与.ccxml 的调试启动相关联。

    将所有 CCXML 文件添加到您的项目中

    确保已构建您的所有构建配置。

    从"View"菜单中打开"Target Configurations"视图。

    找到您的项目并将其展开以显示项目中 cccxml 文件的列表。

    右键单击第一个 CCXML 并选择"Launch Selected Configuration"。

    这将启动该配置的调试器。  它尚未连接或加载程序。

    终止调试器。

    现在、当您单击错误按钮旁边的小向下箭头时、您选择的.ccxml 文件将有一个条目。  我们可以通过单击"Debug Configurations..."自定义它的功能

    然后、我在这里选择该调试配置。  我转到"program"选项卡并关联我的工程、然后关联由我要使用的编译配置生成的程序文件。  单击每个选项旁边的"Workspace"按钮以执行此操作。

    完成后、您可以单击"调试"按钮、它将启动该调试配置并加载相应的程序。

    然后、您可以对其他配置重复该过程。

    完成后、您可以从错误按钮旁边的向下箭头启动这些程序。

    此致、

    John