This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:在 CCS v9中构建 CCS v3 BIOS 项目

Guru**** 2948720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938508/ccs-tms320c6713b-building-ccs-v3-bios-project-in-ccs-v9

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户对在 CCSv9中为 C6617构建 BIOS 项目有疑问。

CCS9.1.0
C6000编译器:TI 7.2.24

客户可以通过“Project”=>“Legacy CCS v3.3 project”导入其旧项目(CCS v3)。
然后成功完成构建并生成 main.out。

但在映射文件中、客户注意到.bios 文件不喜欢。
使用 CCS v3工程时、使用 config1.cdb 文件生成.bios 文件、但在 CCS v9 config1.cdb 文件中未编译。
(目标文件的时间戳是旧的)

请问如何在 CCSv9中构建一个旧的 BIOS 项目?

谢谢、此致、
田志郎一郎