This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320C5535 eZdsp USB 开发套件是否支持 Code Composer Studio 的任何版本?

Guru**** 2226910 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535, CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/938101/ccs-does-the-tms320c5535-ezdsp-usb-development-kit-support-any-version-of-code-composer-studio

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5535CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的

首先、很抱歉给您带来不便、我对此完全不熟悉。
我想知道 TMS320C5535 eZdsp USB 开发套件是否支持 Code Composer Studio 的任何版本?
问题是我有 Windows 10、它不支持 CCStudio 4.0版。
我的目标是使用 CCStudio 和 TMS320C5535 eZdsp USB 开发套件开发 C/C++音频算法。
任何其他意见都值得赞赏,因为我再说一遍,我是新的。
非常感谢您。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Sebastian Olivera"]我想知道 TMS320C5535 eZdsp USB 开发套件是否支持 Code Composer Studio 的任何版本?

    所有最新版本的 CCS 均支持 EZDSP5535。

    如果您使用的是 Win 10-64、我建议您使用最新版本- CCSv10.1

    如果您使用的是 Win 10-32、则可以使用的最新版本为 CCSv8.3.1

    请注意、C55x 编译器不附带最新版本的 CCS。 有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html#c55x

     谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:
    非常感谢您的回答。
    此致。