This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F280049C:CCS 中一行的最大代码长度

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/937497/compiler-tms320f280049c-the-maximum-code-length-in-a-row-in-ccs

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、专家、

有一些关于代码长度的问题让我感到困惑、希望您能帮助澄清它。 谢谢!

  • 如果代码行长度过长、会导致什么问题、为什么? 但是、不会显示错误消息。
  • 如何配置以在 CCS 中显示最大边界线?
  • 测试结果是、超出边界 范围的代码在 RAM 中工作良好、但在闪存中失败。 这很奇怪、为什么会发生这种情况?

谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    您能提供一个示例吗?   闪存中的代码是如何失败的?  我怀疑行长度以外的其他问题导致了闪存问题。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、

    你是对的。 此问题不是由代码长度引起的。

    您能否告诉我如何配置以显示 CCS 中的最大边界线、如果超出边界、会产生什么影响?

    谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C28x 编译器对变量名称的长度或源代码行的长度没有限制。

    谢谢、此致、

    乔治