This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:编译器公告:新的 MCU 编译器版本20.8.0.STS 可用于 C2000/CLA 和 MSP430

Guru**** 3013200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/937954/compiler-compiler-announcement-new-mcu-compiler-version-20-8-0-sts-is-available-for-c2000-cla-and-msp430

工具/软件:TI C/C++编译器

TI 很高兴地宣布推出适用于 C2000/CLA 和 MSP430的全新 MCU 编译器版本20.8.0.STS、其中包括以下新特性:

所有目标:
-枚举类型更改。
MSP430:
-使用 BIC 指令提高性能
C2000:
- C28/CLA 固件更新支持的实时固件更新功能(α 功能)
-使用位置属性或文字地址时、C28对低16位存储器具有更高效的数据访问。
-整数除法单元(--idiv_support=idiv0)具有性能更新。
- CLA 的性能得到了提高,可以更高效地加载16位常量。

有关更多详细信息、请访问适用于 TI 处理器和微控制器的代码生成工具的下载页面。
  C2000 www.ti.com/.../C2000-CGT-21
  MSP430 www.ti.com/.../MSP-CGT-21

谢谢、此致、
Greg