This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:一旦运行 CPU1、目标就会断开连接

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/937599/ccs-tms320f28379d-once-run-cpu1-target-disconnected

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)  
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。   程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。   建议您在连接之前复位仿真器、并在继续之前重新加载程序 debugging不知道什么原因,电源测试都正常
目标可以正常连接、也可以调试,当我运行 CPU2时、也是正常的、但是一旦我运行 CPU1、它 就会像通常那样断开。错误信息。