This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP-EXP430F5529LP:rts430x_lc_rd_eabi_se.lib 中的复杂代码被卡住

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/936496/compiler-msp-exp430f5529lp-stuck-compliling-rts430x_lc_rd_eabi_se-lib

器件型号:MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:TI C/C++编译器

编译推诿显示 CCS 的 eink 示例项目

我在构建时遇到以下消息:

警告#10366-D:自动库构建:首次使用库"D:\ti\ccs1010\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_20.2.LTS \lib\rts430x_lc_rd_eabi_se.lib"、因此必须进行构建。  这可能需要几分钟的时间。

30分钟后我中止了

ccstuio.exe 和子进程似乎空闲。

我定期看到 ti- Code Composer Studio 和控制台窗口主机跳转到0.1%的 CPU 利用率。  除此之外,子进程处于空闲状态。

C 驱动器上~100GB 可用,D 驱动器上> 200GB 可用 。驱动器为固态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Eric Badger"] 30分钟以上后我中止了[/报价]

    通常需要3-5分钟。   

    我不能说出出什么问题。  我想您已经尝试了一次、结果相同。   

    请考虑使用实用程序 mklib 手动构建库。  请在  C28x 编译器手册中搜索 标题为 库构建过程的子章节。

    请告诉我此建议是否解决了问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、感谢您的回答。

    奇怪的是、如果我单独离开1小时以上、它将会成功。  基本上零 CPU 利用率、并最终成功。

    如果我需要再次构建 mklib、我会尝试它。   

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译器或临时目录位于网络驱动器上、而不是本地驱动器上?

    谢谢、此致、

    乔治