This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:从何处下载旧的 MSP430 v3.3.3编译器?

Guru**** 3019720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/937469/ccs-where-to-download-old-msp430-v3-3-3-compiler

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我正在处理一个使用  MSP430 v3.3.3 编译器编译的项目、我必须对代码进行一些修改。 问题是 我 在下载列表中找不到编译器版本3.3.3。 使用其他编译器版本进行编译不是此项目的选项。 请帮帮我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    项目正在使用 CCSv8。

    我猜不支持/验证 CCSv8和 MSP430 v3.3.3的组合、但这是以前使用的方法。 我猜它应该可以工作、即使 TI 不支持它。 但要做到这一点、我需要亲自动手使用 v3.3.3 MSP430编译器。

    /Martijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以与我开始私人 E2E 对话吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题是通过私下讨论解决的。

    谢谢

    Ki