This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:如何在 C 语言中读取内核寄存器

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/937283/ccs-msp430fr2311-how-to-read-core-registers-in-c

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

是否有方法读取内核寄存器、例如 C 语言中的 R12? 我有一个需要商和一对值提醒的函数。 要获取这两个代码、必须同时执行\和%操作。 两者都调用相同的除法例程__mspabi_divi,但它们只返回 所需结果的一个适当值,即商的 R12或 余数的 R14。 当函数除法完成时、另一个结果可用于另一个寄存器。 最好在无需重新执行除法的情况下获取寄存器的值。

有什么想法吗?

谢谢 Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑使用其中一个标准库 RTS 函数  div、ldiv 或 lldiv。  TI 文档未涵盖这些标准 RTS 函数。  请从您最喜爱的书籍、网站等中了解这些信息

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    谢谢你。 我认为有一种方法可以做到这一点。 它的需要太明显了。 我一直在寻找计算余数和商数的示例、以及唯一出现的解决方案都使用了\和%

    再次感谢你

    肯特