This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:SYSBIOS 选项出现在哪里?

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/937264/ccs-processor-sdk-am335x-where-did-the-sysbios-choices-go

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

一次、我可以创建一个基于 SysBIOS 的项目。   似乎消失了。

我使用的是 CCS 7.2。   只需转至"Project | New " 、即可看到唯一的模板是"Empty project"。  我的目标器件是 BBB。  十几个或更多其他项目基于 BBB、并且确实将 SysBIOS 作为其项目类型。

但是、选择"Cortex M" 、可以看到它确实为您提供了 SYSBIOS 选项...

我一直在尝试对 TI NDK 中的一些问题进行深入的故障排除、现在我准备发布支持问题和示例项目...

现在、我只需对 IDE 进行故障排除即可创建示例项目、以便对 NDK 进行故障排除?

难怪我每天都越来越讨厌这个 IDE。

请不要建议我以后添加它...   CFG 文件中有数百行无法解释的 Java、以及一组添加到项目中的其他路径。  当我尝试这样做时、一切都会中断。

此外、考虑到 CCS 的可靠性和工程破坏问题、我将其设置为每次都从-clean 参数开始。

由于 CCS magically 带走了一个新项目、我如何基于 SysBIOS 模板创建一个新项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,看……

    CCS 没有"神奇地"将其带走。 它更改了我的默认输出类型。

    CCS 将默认值更改为静态库。

    为什么它更改了它,因为我不创建静态库,为什么它认为它可以或应该尝试使用静态库中具有"main()"的模板是我无法理解的...  或任何其他模板。

    将其重新更改为可执行文件会显示其他模板。