This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1290NCPDT:读取存储器块时出错

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/936508/ccs-tm4c1290ncpdt-trouble-reading-memory-block-error

器件型号:TM4C1290NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 Windows 10 x64专业版下将 CCS 版本10.1.0.00010与 TivaC EK-TM4C1294XL LaunchPad 搭配使用、并且我经常看到以下错误消息:  

Cortex_M4_0:读取长度为0x4的第0页上0x4000c000处的存储器块时出现问题:发生调试端口错误。

我了解了如何重现此错误。 在调试器下、选择以查看寄存器。 然后点击 UART0查看所有 UART0相关寄存器。 然后尝试单步执行您的代码、错误立即显示。 选择哪一个 UART 并不重要。

有什么解决方法的想法吗?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    UART 外设是否已初始化/已启用? 如果不是、您将看到该错误。 例如、如果您使用 TivaWare 中的 UART_echo 示例、则在您逐步执行以启用 UART 的以下行时将看到该错误:

      ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART0);

    之后、调试器将访问 UART 的存储器映射寄存器、错误消息将消失。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    未启用 UART。 启用后、错误不再发生。

    谢谢、

    Sam