This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用 CCS 或 Uniflash 下载映像时的验证过程

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/936685/ccs-what-s-the-verify-process-when-download-image-with-ccs-or-uniflash

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我想知道使用 CCS 或 Uniflash 下载映像时的详细验证过程。 这里有什么评论吗?

(这是我的猜测、不知道它是否正确:

获取需要下载到器件中的 image1的 CRC 值

2. CCS 将映像下载到芯片中

3.从名为 image2的设备读取内存

4.执行映像的 CRC 2并与映像的 CRC 值进行比较1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    [报价用户="Gary GAO"]我想了解使用 CCS 或 Uniflash 下载映像时的详细验证过程。[/quot]

    验证有两种类型-快速和完全。 FAST 是默认值(因为完全可能需要一些时间)。 快速验证将验证几个存储器位置(第一个和最后几个字节的存储器以及(我相信)之间的一些随机位置)中的内容。 完全验证将验证存储器的全部内容。 验证过程是将存储器的内容与加载文件中包含的数据进行比较。

    希望这对您有所帮助

    Ki