This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3354:项目入口点

Guru**** 2996390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/936549/ccs-am3354-project-entry-point

器件型号:AM3354

工具/软件:Code Composer Studio

由于我使用 CCS 调试函数、程序将作为默认值进入 main 函数。

但是、如果我不希望程序进入主函数、我只希望程序进入  

系统配置函数(例如系统时钟配置)、我应该怎么做?

我可以使用另一个符号将运行中的'main'符号替换为符号列吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="mc Shan"]我是否可以使用另一个符号将运行中的'main'符号替换为符号列?

    您可以改为禁用"On a program load or restart"(在程序加载或重新启动时)复选框。 这只会将程序计数器保留在起始入口点、而不是运行到 main (或其他指定标签)。

    谢谢

    Ki