This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C66XCODES:有关 C66XCODECSPCH 许可证的查询

Guru**** 2914260 points

Other Parts Discussed in Thread: C66XCODECS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1158809/c66xcodecs-inquiry-about-the-license-of-c66xcodecspch

器件型号:C66XCODES

各位专家:

我们的客户计划使用 AM572x 器件开发其系统,客户正在考虑使用 C66XCODECSPCH 封装中的“G722编码器和解码 器”(www.ti.com/.../C66XCODECS)。 客户尝试调查此许可证、但是他们无法找到此许可证的详细信息。 请您详细说明一下吗?

然后,客户会注意到有一个描述,即“TI 编解码器是免费的,附带生产许可,现在可供下载。” 在 C66XCODES 的首页。 此许可证是否是“BSD-3-Clause”之类的许可形式? 或者 、在使用此库时是否有义务披露源代码?

如果您能就客户的查询分享您的建议、有用文档或意见,我们将不胜感激。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指的是什么源代码? 我认为这些编解码器仅以二进制形式提供、且可免费使用。

    谢谢、

    Srik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srik:

    感谢你的答复。

    客户正在考虑在 C66XCODECSPCH 中使用“G722编码器和解码器”,我知道它是二进制文件。 客户表示,当他们在系统中使用此二进制文件时,客户询问客户是否需要披露客户的源代码。 如果您要共享有关此二进制文件的许可证信息、我们将不胜感激。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为、但让我检查并确认。 谢谢、Srik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srik、

    我是否可以拥有此调查的当前状态?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srik、

    请您就这项调查提供建议/意见吗?

    此致、

    宫崎