This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:新型 Project28377

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909183/ccs-tms320f28377d-new-project28377

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

如何将以前项目的基础驱动程序添加到新的28377项目中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说"底层驱动因素"时、您究竟指的是什么? 如果是库和包含文件/库路径等内容、则必须将这些路径手动添加到新工程的编译器和链接器设置中。

    另一个选项是创建一个上一个工程的副本、以便将所有设置复制到新工程中。 然后根据需要编辑新项目的属性。